お客様各位
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社のシステム保証プログラム「Certification Plus」に御参加、御協力をいただきまして誠にありがとうございます。
早いもので1998年にスタートとした本プログラムは、今年で満5年を迎えることになりました。今では280社を超える認定施工業者様が参加されるほどになりましたが、その間にネットワークケーブリング業界は目まぐるしく変わっていきました。
まず、情報配線の高速化に向けてTIA/EIAではカテゴリ6、IEEE802.3では1000BASE-Tが制定されるなど、配線規格が大きく変わったことが挙げられます。それに合わせるように弊社からも新製品が続々投入され、5年前とは比べ物にならないほどの製品点数になっています。
また、BICSI日本支部が設立されRCDDという技術者認定制度が日本でもスタートするようになり、本プログラムの重要な位置を占めるトレーニングプログラムについて見直しが必要となってきました。
そこで、2003年度より本プログラムの内容を次のように変更させていただくこととなりました。皆様には大変ご不便をおかけすることになりますが、何卒御理解、御協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。